部件号:MSP-EXP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想对我的应用程序进行CC2650的描述,所以我购买了BOOSTXL CC2650MA和MSP-EXP432P401R 1.0。
我将代码放在CC2650模块上(我使用CC2650 Launchpad进行编程),它运行良好,当CC2650MA连接到CC2650 Launchpad时,我可以在手机应用程序上看到BLE设备。
我知道CC2650MA和MSP-EXP432P401R设备无法插入,因为重置不匹配。 所以我用一些电线插上了它:
MSP-EXP432P401R CC2650MA
接地 接地(20)
+5V +5V (21)
+ 3.3 + 3.3 (11)
所以只有配符,注意,22上有写"GND",但它是错误的,它有任何映射/路由的东西。
为避免CC2650MA的持续复位状态,我在nReset和3.3V之间接线。
它在CC2650MA方面运行得很好,因为我可以从手机应用程序中看到设备并与之交换数据。
XDS110有问题,无法连接。 当我尝试从7.1 中启动Energytrace时,我收到以下消息:
当我从+5V和3.3V拔下电线并将跳线用于为MSP432供电时,它再次工作,为什么?
我和大家一起拍一张照片,这张照片可能会更清楚地说明我的硬件状态。
此致,
John