This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:带有BOOSTXL-CC2650 MA

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583298/ccs-msp-exp432p401r-with-boostxl-cc2650-ma

部件号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想对我的应用程序进行CC2650的描述,所以我购买了BOOSTXL CC2650MA和MSP-EXP432P401R 1.0。

我将代码放在CC2650模块上(我使用CC2650 Launchpad进行编程),它运行良好,当CC2650MA连接到CC2650 Launchpad时,我可以在手机应用程序上看到BLE设备。

我知道CC2650MA和MSP-EXP432P401R设备无法插入,因为重置不匹配。 所以我用一些电线插上了它:

MSP-EXP432P401R       CC2650MA

接地           接地(20)

+5V            +5V (21)

+ 3.3            + 3.3 (11)

所以只有配符,注意,22上有写"GND",但它是错误的,它有任何映射/路由的东西。

为避免CC2650MA的持续复位状态,我在nReset和3.3V之间接线。

它在CC2650MA方面运行得很好,因为我可以从手机应用程序中看到设备并与之交换数据。

XDS110有问题,无法连接。 当我尝试从7.1 中启动Energytrace时,我收到以下消息:  

当我从+5V和3.3V拔下电线并将跳线用于为MSP432供电时,它再次工作,为什么?  

我和大家一起拍一张照片,这张照片可能会更清楚地说明我的硬件状态。

此致,

John