This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:是否可以通过设备运行单个语音MIDI?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584083/msp430fr4133-can-i-run-a-single-voiced-midi-through-my-device

部件号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他部件:Energia

我在闲暇时间使用Tesla线圈,我使用MSP430使线圈唱,发送特定频率以做某些笔记等。现在我使用Energia为我将通过控制器的音乐编写代码, 这是一个很好的IDE,但它非常耗时。 是否有方法通过控制器运行单语音MIDI文件,或将MIDI永久上载到控制器?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    制作一个频率和计时表,然后从中播放。 将MIDI文件转换为这样一个表。

    我想您的问题是如何解析MIDI文件?
    有几种工具可以将MIDI文件转换为某种文本格式: MIDI联机工具midi <-> ASCII转换MIDICSVMidifile实用程序

    或者,您可以在设备中添加MIDI接口,以便您可以实时播放MIDI (从PC或键盘);从UART解析注释开/关消息几乎是微不足道的: