请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR4133 主题中讨论的其他部件:Energia
我在闲暇时间使用Tesla线圈,我使用MSP430使线圈唱,发送特定频率以做某些笔记等。现在我使用Energia为我将通过控制器的音乐编写代码, 这是一个很好的IDE,但它非常耗时。 是否有方法通过控制器运行单语音MIDI文件,或将MIDI永久上载到控制器?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在闲暇时间使用Tesla线圈,我使用MSP430使线圈唱,发送特定频率以做某些笔记等。现在我使用Energia为我将通过控制器的音乐编写代码, 这是一个很好的IDE,但它非常耗时。 是否有方法通过控制器运行单语音MIDI文件,或将MIDI永久上载到控制器?
谢谢!
制作一个频率和计时表,然后从中播放。 将MIDI文件转换为这样一个表。
我想您的问题是如何解析MIDI文件?
有几种工具可以将MIDI文件转换为某种文本格式: MIDI联机工具, midi <-> ASCII转换, MIDICSV, Midifile实用程序。
或者,您可以在设备中添加MIDI接口,以便您可以实时播放MIDI (从PC或键盘);从UART解析注释开/关消息几乎是微不足道的: