请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 您好,
我在主板上使用MSP430F5529。 我要求MSP在进入睡眠模式时记住一些密码(4位数字)以节省电量(当前为LPM3)。 MSP是否能够将这些密码保存在内部闪存中? 内置闪存可以 用于存储杂项数据,还是仅用于保存主代码二进制文件? RAM呢,我可以将密码保存在RAM中,并在设备连接至LPM3时保留它吗?
谢谢!
Danial
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我在主板上使用MSP430F5529。 我要求MSP在进入睡眠模式时记住一些密码(4位数字)以节省电量(当前为LPM3)。 MSP是否能够将这些密码保存在内部闪存中? 内置闪存可以 用于存储杂项数据,还是仅用于保存主代码二进制文件? RAM呢,我可以将密码保存在RAM中,并在设备连接至LPM3时保留它吗?
谢谢!
Danial
在LPM0/1/2/3/4中,SRAM内容被保留。 只有4.5 才会完全切断电源。
您可以使用闪存的任意(空闲)部分存储数据。 但擦除只能对整个段执行,因此您通常会使用比普通闪存段小的信息存储段。
为避免执行过多擦除,您可以实施某种形式的磨损平衡;请参阅 在MSP430闪存中模拟EEPROM。