This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:闪存和RAM

Guru**** 2539720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583670/msp430f5529-flash-and-ram

部件号:MSP430F5529

您好,

我在主板上使用MSP430F5529。 我要求MSP在进入睡眠模式时记住一些密码(4位数字)以节省电量(当前为LPM3)。 MSP是否能够将这些密码保存在内部闪存中? 内置闪存可以 用于存储杂项数据,还是仅用于保存主代码二进制文件? RAM呢,我可以将密码保存在RAM中,并在设备连接至LPM3时保留它吗?

谢谢!

Danial

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../slaa628.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430F5529没有FRAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在LPM0/1/2/3/4中,SRAM内容被保留。 只有4.5 才会完全切断电源。

    您可以使用闪存的任意(空闲)部分存储数据。 但擦除只能对整个段执行,因此您通常会使用比普通闪存段小的信息存储段。

    为避免执行过多擦除,您可以实施某种形式的磨损平衡;请参阅 在MSP430闪存中模拟EEPROM