您好,
我们正在使用一个非常大(30英寸x 42英寸)的电容式网格,该网格由连接到丙烯酸板的铜通道行和列组成。
当我们将其与Captivate配合使用时,我们对一些奇怪的事情有一些疑问:
问题1.
我们注意到,有时当用户轻触网格上的节点时,Captivate似乎会重新校准此新值,这样当移除手时,被轻触的节点会显示为'关闭',而周围的节点(之前已关闭)会显示为轻触。 (换言之,从主板读取的输出与先前状态反转,就像在重量位于其顶部时按下皮重按钮时重置磅秤。 从称重器中去除重量后,它将读取一个负值,该负值等于对象的重量。)
这似乎与用户将手放在板上的时间无关,因此我们认为重置与传感器超时参数无关。
Captivate中是否有其他可能导致此问题的自动重置?
如果是,在自动生成的代码中是否有我们找到它们的位置? (我们想设置一个计数器来查看自动重置发生的频率;或者如果可能的话将其完全禁用。)
由于某种原因,当我们使用2x2网格时,这似乎不会出现,但当网格大于2x2时,这种情况就变得非常明显。
问题2.
我们还注意到一个问题,有时整列会亮起并保持'接触'状态,即使没有人实际接触到主板。
与印刷电路板相比,大型电路板是否存在可能导致这些错误的硬件设计考虑因素?
我们担心在大规模(>4英寸信道间隔)上使用2个以上的信道可能会导致MCU出现问题。
我们正在尝试找出我们的问题中有多少是硬件设计错误,多少可能与Captivate软件中的调整值有关。
非常感谢您的参与!