This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:Captivate MCU Devkit问题--自动重置/重新校准和大规模设计噪声注意事项

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580149/msp430fr2633-captivate-mcu-devkit-questions----automatic-resets-recalibrations-and-large-scale-design-noise-considerations

部件号:MSP430FR2633

您好,

我们正在使用一个非常大(30英寸x 42英寸)的电容式网格,该网格由连接到丙烯酸板的铜通道行和列组成。  

当我们将其与Captivate配合使用时,我们对一些奇怪的事情有一些疑问:

问题1.
我们注意到,有时当用户轻触网格上的节点时,Captivate似乎会重新校准此新值,这样当移除手时,被轻触的节点会显示为'关闭',而周围的节点(之前已关闭)会显示为轻触。 (换言之,从主板读取的输出与先前状态反转,就像在重量位于其顶部时按下皮重按钮时重置磅秤。 从称重器中去除重量后,它将读取一个负值,该负值等于对象的重量。)


这似乎与用户将手放在板上的时间无关,因此我们认为重置与传感器超时参数无关。  


Captivate中是否有其他可能导致此问题的自动重置?

如果是,在自动生成的代码中是否有我们找到它们的位置? (我们想设置一个计数器来查看自动重置发生的频率;或者如果可能的话将其完全禁用。)  

由于某种原因,当我们使用2x2网格时,这似乎不会出现,但当网格大于2x2时,这种情况就变得非常明显。  

问题2.
我们还注意到一个问题,有时整列会亮起并保持'接触'状态,即使没有人实际接触到主板。  

与印刷电路板相比,大型电路板是否存在可能导致这些错误的硬件设计考虑因素?  


我们担心在大规模(>4英寸信道间隔)上使用2个以上的信道可能会导致MCU出现问题。  

我们正在尝试找出我们的问题中有多少是硬件设计错误,多少可能与Captivate软件中的调整值有关。  



非常感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chana:

    乍一看,您的第一个问题似乎仍然是传感器超时太短。 对于传感器超时阈值和测量频率,您有哪些参数?

    对于您的第二个问题,我认为这是噪音敏感性和可能的串扰问题。 随着您的传感器大小的提高,我想您到MCU的轨迹/电线会变得越来越长。 您可以调整一些触摸阈值调谐来帮助解决此问题。 您也可以尝试在转换控制选项卡下启用调制,以帮助消除某些噪音。 除此之外,可能还需要对传感器进行一些硬件调整。 从MSP430到传感器的电线可能需要某种屏蔽(取决于您现在的屏蔽方式)。 有关如何从布局角度处理噪音的详细信息,另请参阅设计指南。 我知道您的面板不是一个巨大的PCB,但一些相同原则的面板可以应用于面板以帮助解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chana:

    上述信息是否有帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    感谢您的回复,并对延迟回复表示抱歉。 我们刚刚开始测试您提到的几个变量。

    我们能够检查传感器超时阈值是否设置为其最高值,测量频率是否设置为4 MHz。 这是否仍会导致超时参数出现问题? (或者,如果不是,代码中是否有与用户触摸传感器的时间量无关的其他可能重置?)


    就串扰而言,我们确实注意到电线发出了大量噪音,因此我们正在研究屏蔽式同轴电缆。 未屏蔽的电线是否会导致我们看到的某些串扰问题?  

    主板在物理变形时似乎也有错误(例如,通过用力按压表面),因此我们正在查看粘性薄膜(设计指南中建议的3M 467 MP: http://www.digikey.com/catalog/en/partgroup/467mp-and-468mp-series/6393),看看这是否可以解决问题。  

    我们还可能寻求更好的通道和电线之间的接触,因为现在我们只是将它们卷起来,形成可从电路板边缘挂出来的导电铜带。  


    我们关注的另一个问题是驱动此类长铜通道所需的电流。 您是否知道在为电容式电网充电/放电时,板上的输出电流/电压范围是多少? (我们看到了20 uA的调谐值,但不确定在设计指南中的何处可以找到有关这些放电/充电电流值的更多信息。)


    谢谢!
    Chana