This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6733A:使用DCO作为时钟源时的最大系统时钟

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581979/msp430f6733a-maximum-system-clock-when-using-dco-as-a-clock-source

部件号:MSP430F6733A

您好,


最低电压和UART可以计时至46.08万波特,启用UCOS16,
因为它正好是系统时钟的16位。 所有其他较低的共用
波特率也是没有分数部分的纯整数位数。

我有点怀疑这是否是大规模生产的可靠解决方案。 。
系统时钟由DCO提供,FLL由外部提供
3.2768万晶体(+20ppm)。 www.ti.com/.../slac693上的示例代码
MSP430F673X_UCS_2.c似乎表明这是正常的,它愉快地设置了系统
时钟频率为8MHz,不接触PMMCOREVx寄存器。

另一方面,数据表中有一个注释:“MSP430 CPU直接计时
使用MCLK。 MCLK的高相位和低相位都不得超过脉冲宽度
指定的最大频率"

和如上所述的int Table 5-5。 DCO频率
在SMCLK下测得的占空比最小值:40 % ,典型值:50 % ,最大值:60 %

这似乎表明您至少需要远离20 % 的最大值
使用DCO时的系统频率,因此最大频率为6.4Mhz,
与示例相矛盾,将其设置为8MHz,并禁止737.28万 Hz。

使用PMMCOREVx == 0或CAN将系统时钟设置为737.28万 Hz是否正常
这有时会导致问题?

此致,

Jeroen
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DCO始终是MCLK的合适时钟源(只要其频率低于限值)。

    该DCO占空比是在外部引脚上测量的,而不是在内部连接上测量的。 此外,10 % 偏移量是一个可疑的圆数。 所以我估计8 % 低于8 MHz是完全安全的。

    如果您以双倍频率运行DCO并使用DCOCLKDIV,则原始DCO信号的占空比无关紧要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您说得对。 调制的DCO设置在最大指定频率时违反了" MCLK的高相位和低相位不得超过指定最大频率的脉冲宽度"要求。 我想知道——有没有人在你之前注意到这一点:)

    Jeroen Hofste 说:
    这似乎表明您至少需要远离20 % 的最大值

    用户指南规定:"五个DCO位将DCORSEL位选择的DCO范围划分为32个频率步长,由大约8 % 隔开"。 这意味着在最坏的情况下,调制器的高频差异不会超过目标频率的大约8 % ,而不是20 %。 即使在整个温度范围内,8 % 超频也很可能不会超过规格的任何安全幅度。 在所有TI示例和参考设计之后,在最大指定的CPU频率下使用调制的DCO,而不会出现喘振。

    最好能得到TI MSP430小组对此的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,我的问题没有第一条线,应该是 这样的:“我使用的是737.28万 Hz的内核时钟,这样芯片就可以在它上运行……”,对此很抱歉。

    无论如何,感谢您的回复。

    Clemens Ladisch 说:
    在外部引脚上测量DCO占空比,而不是在内部连接上测量。[/QUOT]
    该数据表说明了"在SMCLK处测量的占空比",并说明了如何使用,但是的,外部引脚是最直接的选择,并且驱动器电路可能会增加额外的倾斜度。

    此外,10 % 偏移值是一个可疑的圆数。 所以我估计8 % 低于8 MHz是完全安全的。[/QUOT]
    为了完整起见,从50 % 到40 % 的变化是20 % ,因此从这个角度来看,保持8 % 利润率似乎很小。 我同意您的看法,认为可能没问题,
    但不是基于数据表,但事实上,谷歌找不到任何问题或答案,因此无法将这种偏差考虑在内。

    Clemens Ladisch 说:
    如果您以双倍频率运行DCO并使用DCOCLKDIV,则原始DCO信号的占空比无关紧要。[/QUOT]
    这是一个明智的说明,对于每一个均匀的除数,输入信号的偏斜一点也不重要。 由于我使用的是两个除数,这将是完美的。 规格与所测量的占空比有关
    但在SMLK时(由于奇数的不同,最小值/最大值可能偏离很大)。 是否确定偏斜仅由原始信号的偏斜而不是DCO的稳定性引起?



    [/quote]
    [/quote][/quote]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeroen Hofste 说:
    您确定偏斜是由原始信号的偏斜而不是DCO的稳定性引起的吗?

    这不是关于歪斜或稳定性的问题。 DCO的占空比取决于其工作原理- DCO在两个频率之间跳转,每个周期相差约8 %。 显然,它也会影响所产生的时钟占空比。 如果DCO调制器输出除以2,占空比误差也会减少-在最坏的情况下,CPU在某些循环中将仅被大约4 % (而不是8 %)"超频"。