请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5659 工具/软件:Code Composer Studio
支持路径:/产品/开发和故障排除/使用TI器件进行设计时的常见帮助主题/
您好,
此线程与MSP430F5659控制器有关,用于实施USB引导加载程序。 在参考MSP430使用启动加载器(BSL)( www.ti.com/.../slauXT2.pdf)进行编程时,存在硬件要求,因为319 l 外设接口要求在上使用高频振荡器。 为了使BSL 正常工作,振荡器可以是24 MHz,12 MHz,8 MHz或4 MHz。 但不幸的是,在我们的电路中,它的频率为20MHz。 想知道是否有任何适合20 MHz Crystal的工作?