This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5659:具有20MHz的USB启动加载器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583575/ccs-msp430f5659-usb-bootloader-with-20mhz

部件号:MSP430F5659

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/产品/开发和故障排除/使用TI器件进行设计时的常见帮助主题/

您好,

此线程与MSP430F5659控制器有关,用于实施USB引导加载程序。 在参考MSP430Tm使用启动加载器(BSL)( www.ti.com/.../slauXT2.pdf)进行编程时,存在硬件要求,因为319 l 外设接口要求在上使用高频振荡器。 为了使BSL 正常工作,振荡器可以是24 MHz,12 MHz,8 MHz或4 MHz。 但不幸的是,在我们的电路中,它的频率为20MHz。 想知道是否有任何适合20 MHz Crystal的工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户指南的42.2 3节说明了如何对USB PLL进行编程;DIVM和DIVQ的组合不允许使用20 MHz晶体。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的迅速回复。

    那么,您想说不可能以20MHz实现USB bootloader吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅可能频率列表的表42-2。 对于20 MHz,最接近的值为DIVQ=13,DIVM=31,这将导致PLL频率为47.69 MHz。 这将是−6410 ppm的错误,这远高于USB规范允许的2500 ppm,在实践中没有机会工作。

    USB无法与20 MHz晶体一起使用。