This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553在操作模式下出现代码数据擦除问题。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583074/msp430g2553-msp430g2553-code-data-erasing-problem-while-it-in-operation-mode

部件号:MSP430G2553

你(们)好  

我们在设计中使用MSP430G2553。 当产品/主板在现场/或工作条件下工作时,信息存储器中的数据中的代码突然被清除。

请提供解决方案。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运行时是否使用任何函数写入闪存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的...!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkat,

    请阅读我们的应用报告 《MSP430系列微控制器的调试闪存问题》(修订版 A)。 这为我们的客户发现的最常见闪存编程问题提供了解决方案。 如果在运行时有函数写入闪存,请首先将注意力集中在闪存上,并确保已正确设置闪存控制器。 在这样的情况下,许多情况下,闪存控制器未提供正确的时钟或时钟分频位未正确设置,以确保频率在数据表规格范围内。 链接应用报告的第4部分更详细地介绍了这一点。

    此致,  

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生...
    感谢您的宝贵答复。我浏览了文档,并采用了数据表中提到的步骤。但我仍然看到相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否会共享您的代码以查看或测试它? 数据被擦除后是否有特定时间?