请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 你(们)好
我们在设计中使用MSP430G2553。 当产品/主板在现场/或工作条件下工作时,信息存储器中的数据中的代码突然被清除。
请提供解决方案。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们在设计中使用MSP430G2553。 当产品/主板在现场/或工作条件下工作时,信息存储器中的数据中的代码突然被清除。
请提供解决方案。
提前感谢。
您好,Venkat,
请阅读我们的应用报告 《MSP430系列微控制器的调试闪存问题》(修订版 A)。 这为我们的客户发现的最常见闪存编程问题提供了解决方案。 如果在运行时有函数写入闪存,请首先将注意力集中在闪存上,并确保已正确设置闪存控制器。 在这样的情况下,许多情况下,闪存控制器未提供正确的时钟或时钟分频位未正确设置,以确保频率在数据表规格范围内。 链接应用报告的第4部分更详细地介绍了这一点。
此致,
Caleb Overbay