This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432 CS-DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170@ 0x0)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583024/ccs-msp432p401r-msp432-cs-dap_0-error-connecting-to-the-target-error--1170-0x0

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我设计了一个采用MSP432的电路板,采用MSP432发射板。

我成功地开发了该板,并且能够与一些SPI/I2C设备进行通信。

在执行一些SPI命令后,CCS告诉我找不到设备。 我尝试重新进入调试会话。 我收到以下错误消息。

“CS-DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170@ 0x0)无法访问DAP,请重置设备,然后重试此操作。”

我进行了电路板重置,但没有工作。  当我尝试遵循出厂重置说明时,我被告知无法访问DAP。

如何解决此问题有什么想法?

最佳,

Eddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eddy,

     您只需在同一页面上回答以下问题:

    1.您使用的是哪种版本的CCS?

    2.您使用的芯片版本是什么?? 设备上的部件号是否以XMS开头? http://processors.wiki.ti.com/index.php/XMS432_Support

    3.您是否尝试过在MSP432 Launchpad上运行代码? 您是否看到相同的行为??

    4.您是否也尝试在SWD模式下运行出厂重置?? 请查看 Launchpad用户指南 常见问题解答(第5节)

     谢谢!

      David