请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我设计了一个采用MSP432的电路板,采用MSP432发射板。
我成功地开发了该板,并且能够与一些SPI/I2C设备进行通信。
在执行一些SPI命令后,CCS告诉我找不到设备。 我尝试重新进入调试会话。 我收到以下错误消息。
“CS-DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170@ 0x0)无法访问DAP,请重置设备,然后重试此操作。”
我进行了电路板重置,但没有工作。 当我尝试遵循出厂重置说明时,我被告知无法访问DAP。
如何解决此问题有什么想法?
最佳,
Eddy