This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:高电流消耗(SVS和PMM未设置)

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580427/msp430f5438a-high-current-consumption-svs-and-pmm-unset

部件号:MSP430F5438A

您好,

我的客户目前正在其系统中使用此器件,由于高电流消耗,已退回了一定比例的MSP430主板。 由于未知原因,当他将MSP430的电源循环时,它有时会消耗低电流,而在其他时间则不会消耗低电流(无模式)。

客户目前正在尝试缩小可能发生这种情况的原因,并意识到他们没有在其代码中设置SVS或PMM (因为他们的代码中没有与这些模块中的任何一个相关的例程)。 无法在SVS或PMM中设置某些寄存器,从而导致此类偶发性功耗行为? 如果这或其他因素也可能导致这种行为,您是否知道我们应该检查的其他事项?

非常感谢您的时间!

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amanda,您好!

    马上想到两件事:客户是否正确重置设备? 也即,是否按数据表中的最低规格压复位销,以便进行正确复位?

    我的第二个想法可能与第15页的勘误表有关。 此勘误表指出,重新启动设备时,某些引脚处于低电平驱动状态,而不是预期的高z状态。 这可能会导致电流消耗增加。

    通常,由于MSP430上的引脚是否上拉/下拉,重置和启动期间的电流消耗量会受到主板的极大影响。 也就是说,在重置过程中还是在主板处于其应用状态后,高电流是? 如果处于应用状态,MSP430是否对系统的典型应用行为作出正常响应?

    此外,他们能否说明如何测量MSP430使用的电流? 此测量是针对整个电路板进行的,还是在设备上测量DVCC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    感谢您的快速响应。 请参阅下面的部分答案。

    Jace H 说:
    客户是否正确重置了设备?[/QUOT]

    答: 重置是通过设置RC电路来完成的,其中R=100K,电容为0.1uF。

    Jace H 说:
    我的第二个想法可能与PORT15勘误表有关。

    答:如果您的意思是PORT16,我确实向客户提出了这个建议。 我们认为PORT15不可用或我们所指的设备。

    在重置过程中或主板处于其应用状态后的高电流是多少? 如果处于应用状态,MSP430是否对系统的典型应用行为作出正常响应? [/引述]

    答:该装置在监视模式下运行,因为它是reg应用程序状态,即低电流消耗状态。  重置后,它执行一些服务,然后进入监视模式。 总体而言,启动时电流较高,然后,对于某些装置,切换至"监视模式"时,电流仍保持在227uA左右,这不是理想的行为。

    [报价用户="Jace H"]他们能否说明如何测量MSP430使用的电流? 此测量是针对整个电路板进行的,还是针对设备测量DVCC?[/QUOT]

    答:客户使用的Agilent E3645A电源平均电路电流消耗。  

    请告诉我们您的想法?

    -Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amanda,您好!

    要重置设备,电路应该正常,但我真正指的是重置所需的最小脉冲持续时间。 此规格可在数据表的5.21 部分中找到。 对于MSP430F5438A,此为2us。

    我的意思是Port16勘误表。 很抱歉这里的混乱。 了解设备在启动后似乎正在使用更多电流。 出现问题时,客户如何确认他们处于监视模式? "监视"模式是否在特定LPM上完成?

    请说明他们正在进行功率测量的位置。 他们是只是测量从工作台电源到主板的电流,还是正在测量的MSP430旁边的VCC上的去耦盖处有断路? 为了确保MSP430使用此额外电流,我们需要隔离馈入MSP430的电流。 如果客户仅测量电源进入主板的电流,我们只知道整个主板使用的电流更多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    E3645A的分辨率为1 mA,您如何读取227 uA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amanda,您好!

    您是否能够解决客户的问题? 如果可以,您可以发布解决方案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jace,我们从销售办事处调拨了一些当地的EP资源来拨打电话。 我们尚未得出结论。 我会告诉你情况如何。

    -Amanda