您好,
我的客户目前正在其系统中使用此器件,由于高电流消耗,已退回了一定比例的MSP430主板。 由于未知原因,当他将MSP430的电源循环时,它有时会消耗低电流,而在其他时间则不会消耗低电流(无模式)。
客户目前正在尝试缩小可能发生这种情况的原因,并意识到他们没有在其代码中设置SVS或PMM (因为他们的代码中没有与这些模块中的任何一个相关的例程)。 无法在SVS或PMM中设置某些寄存器,从而导致此类偶发性功耗行为? 如果这或其他因素也可能导致这种行为,您是否知道我们应该检查的其他事项?
非常感谢您的时间!
-Amanda