This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:密码生成标准

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582958/msp430fr2033-password-generation-criteria

部件号:MSP430FR2033

尊敬的支持人员:

根据SLAU610B,我的客户正在使用BSL RX密码命令访问MSP430FR2033中的BSL。

密码由FRAM内存的32个最后字节(它们的代码)组成。 他们能否使用这些字节来识别有效的固件? 这些字节的内容是什么以及如何生成?

他们的想法是这样做:每次使用给定密码进入BSL时,他们都知道固件是正确的。 这样他们就可以重新启动电源并继续工作。

如果无法通过,请使用空密码启动它并引导加载固件。

因此,他们需要此密码对于固件版本是唯一的。 他们发现中已经存在一些数据,但不知道它们的含义,也不知道这些数据是否可以修改 ,例如填写时间戳。

我在附件中提供了示例十六进制文件及其嵌入上层系统固件(章节)的C代码格式。

此致,

Alberto

e2e.ti.com/.../Code.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alberto,

    BSL密码与BSL中断矢量表(位于地址0xFFE0和0xFFff之间)中前16个单词匹配,您已对eUSI_A0接收/传输,Timer0_A3和系统重置中断加下划线。 如果输入的密码不正确,将启动批量擦除,并擦除所有代码FRAM (但不会擦除信息存储器)。 应用程序使用的中断向量不应被擦除/覆盖(FFE0-FFE2被保留),但可以根据需要修改未使用的中断向量。

    此致,
    Ryan