This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP430G2553:MSP 430软件是否支持MSP 430-2553控制器的驱动程序库。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582834/starterware-msp430g2553-does-msp-430-ware-supports-driver-library-for-msp-430---2553-controller

部件号:MSP430G2553

工具/软件:Starterware

您好,

目标:MSP 430G2553启动板

主机PC:Windows 10 Pro

源代码编辑器,编译器:CCS 版本:6.2 .0.0.005万  

问题描述:  

当我观看GPIO中断的培训视频时,我发现我们可以使用<driverlib.h>(gPIO_setasinput,...)中的API对GPIO进行编程以进行中断处理。 因此,要下载支持的库MSP 430G2553,我打开了下面的屏幕以查找支持的库。 我在这里找不到支持的库,你能建议如何获取启动板G2553的库支持。  

提前感谢。

谢谢!

Kishore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G2xx系列不支持driverlib。

    对于GPIO寄存器,driverlib不会真正提取任何内容;直接对寄存器进行编程并不难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishore:

    MSP430 DriverLib仅支持F5xx/6xx,FR57xx,FR5xx/6xx,FR2xx/4xx和I2XX器件系列。

    此致,
    Ryan