请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 工具/软件:Starterware
您好,
目标:MSP 430G2553启动板
主机PC:Windows 10 Pro
源代码编辑器,编译器:CCS 版本:6.2 .0.0.005万
问题描述:
当我观看GPIO中断的培训视频时,我发现我们可以使用<driverlib.h>(gPIO_setasinput,...)中的API对GPIO进行编程以进行中断处理。 因此,要下载支持的库MSP 430G2553,我打开了下面的屏幕以查找支持的库。 我在这里找不到支持的库,你能建议如何获取启动板G2553的库支持。
提前感谢。
谢谢!
Kishore