This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:您是否可以将EnergyTrace的给定值存储在某个位置以供进一步使用?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580760/msp432p401r-can-you-store-the-energytrace-given-values-somewhere-for-further-use

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE

你好。 我有一个简单的问题。 我正在使用MSP432从房间收集数据。 系统应在低功耗时工作。 为此,我需要测量能量,最方便的方法是使用能量追踪。

我的问题是:能量和功率值是否存储在我可以访问的位置以供进一步使用(例如通过UART发送)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我们支持生成EnergyTrace CSV格式。

    这是您想要的吗?

    此致,

     David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复,David。 这不是我想要的。 我想知道从能量追踪接收到的数据是否存在一些变量,以便我可以通过UART进一步发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    Energy Trace使用MSP432 Launchpad上的XDS110 JTAG调试器执行测量,然后将收集的数据馈入CCS,因此该数据永远不会存储在MSP432中。

    processors.wiki.ti.com/.../Energy_Trace_for_MSP432

    如果我理解正确的话,你想得到这些数据(由XDS110收集),然后将其传递到MSP432,这样就可以通过UART发送?? 我的理解是否正确??

    谢谢!

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心有人会混淆 EnergyTrace的实际含义。 简而言之-微控制器本身不测量消耗的能量。 它是通过启用EnergyTrace的FET工具完成的,因此如果没有FET调试器工具和兼容软件,您将无法获得EnergyTrace的给定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    很抱歉回复太晚。 是的,这次您理解正确。 这就是我想要做的事,但我认为您的第一个回复对我帮助更大,所以我将使用CSV文件。 出于好奇,我的第一个问题是否可以实施?