请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE
你好。 我有一个简单的问题。 我正在使用MSP432从房间收集数据。 系统应在低功耗时工作。 为此,我需要测量能量,最方便的方法是使用能量追踪。
我的问题是:能量和功率值是否存储在我可以访问的位置以供进一步使用(例如通过UART发送)? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。 我有一个简单的问题。 我正在使用MSP432从房间收集数据。 系统应在低功耗时工作。 为此,我需要测量能量,最方便的方法是使用能量追踪。
我的问题是:能量和功率值是否存储在我可以访问的位置以供进一步使用(例如通过UART发送)? 谢谢。
我担心有人会混淆 EnergyTrace的实际含义。 简而言之-微控制器本身不测量消耗的能量。 它是通过启用EnergyTrace的FET工具完成的,因此如果没有FET调试器工具和兼容软件,您将无法获得EnergyTrace的给定值。