This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:MSP430F5359的VCORE

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582077/msp430f5359-vcore-of-msp430f5359

部件号:MSP430F5359

大家好,

 

我对MSP430F5359IPZR的电容器VCORE有技术问题。

 

根据数据表,它应该是470nF±20 % ,但在两年期间,我使用电容器1uF±20 % 生产。  根据数据表,我现在已将此电容器更换了470nF。  

DVCC上的总电容约为45uF,因此CDVCC/CVCORE=45,即大于10。

MCU的电源电压为3VDC。 开机后 ,VCORE切换为最大值( PMMCOREVx=3),直到下一次重置时才会更改。  

 

  1. 这种电容差(1uF而不是0.47uF)对于MSP430功能是否至关重要?
  2. 它对我们的应用程序是否至关重要,其中VCORE是最大值,而不是更改?
  3. 生产的5000台设备的功能存在什么风险?

 

谢谢!

Shlomi

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi,您好!

    1.是的,VCORE处的470 nF电容对于TI数据表中指定的MSP430器件的正常运行至关重要。
    2.必要的PMMCOREVx电平取决于所使用的系统频率,但3电平在任何电源电压为3V的频率下均受支持。 固件必须小心地逐级提升PMMCOREVx,并遵循正确的SVS/SVM寄存器修改。
    3. TI不能保证任何不符合数据表所列规格的器件操作的性能。

    此致,
    Ryan