请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2111 尊敬的:
我想使用RTC模块在LPM4模式下定期唤醒设备。 但在用户指南中,它说“RTC计数器是一个16位计数器,它在AM和除LPM4和LPM4之外的所有4.5 中工作”,所以我认为在LPM4模式下应关闭VLOCLK,在LPM4模式下,设备不能定期唤醒。 但是,在FR2111的数据表中,它具有ILPM4,RTC,VLO和ILPM4,RTC,XT1参数。 那么为什么它是不一致的呢? 在LPM4模式下,VLOCLK或XT1是否关闭? 我对此感到困惑。