This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:有关LPM4模式的一些问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581659/msp430fr2111-some-questions-about-lpm4-mode

部件号:MSP430FR2111

尊敬的:

我想使用RTC模块在LPM4模式下定期唤醒设备。 但在用户指南中,它说“RTC计数器是一个16位计数器,它在AM和除LPM4和LPM4之外的所有4.5 中工作”,所以我认为在LPM4模式下应关闭VLOCLK,在LPM4模式下,设备不能定期唤醒。 但是,在FR2111的数据表中,它具有ILPM4,RTC,VLO和ILPM4,RTC,XT1参数。 那么为什么它是不一致的呢? 在LPM4模式下,VLOCLK或XT1是否关闭? 我对此感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaw,

    FR2111可支持在LPM4中具有VLO或XT的RTC。 您可以在FR2111数据表中找到注释。

    无论如何,感谢您指出这一点,我们将在下一版本中更新UG。

    此致,
    林氏六音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ling,
    感谢您的回复。 我想我现在就知道了。 然后,我想知道FR2xx和FR4xx系列中哪些支持带VLO的RTC或LPM4中的XT,哪些不支持? 如果在FR2433和FR4133等数据表中未注明RTC,我是否认为它不支持LPM4中的RTC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邵氏

    到目前为止,FR2xx和FR4xx系列中的所有设备都支持此功能。 请注意文档更新。 谢谢!

    此致,
    林氏六音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ling,
    应该是" FR2xx和FR4xx系列",对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    邵氏

    是的。

    此致,
    林氏六音
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ling,

    非常感谢!