This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5729:通信问题

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5729, TM4C123BE6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581467/msp430fr5729-communication-problem

部件号:MSP430FR5729
主题中讨论的其他部件: TM4C123BE6PM

您好,

我在设计中使用了TM4C123BE6PM和MSP430FR5729微控制器。两个控制器都使用相同的电源供电。 它们通过UART直接相互通信。 在TM123 MICRO中。 我使用过UART7 (PE1,PE0)和FR MICRO。 使用UCA0 (WFP 2.0 ,WFP 2.1) UART。 但在测试过程中,我遇到了MODBUS轮询软件的'超时错误'问题。 我已经检查了我的连接意味着TX进入RX,RX进入TX进行串行通信。 是否有任何人对此问题有解决方案,然后PLS尽快回复。

REGADS,

Dipesh Karli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dipesh:

    MSP430FR5729是Modbus通信中的主设备还是从设备? 您的Modbus轮询软件是否参考TM4C或MSP430? 问题可能很简单,如波特率不匹配,但如果没有正确的历史记录,代码初始化,调试工作或示波器/逻辑分析器屏幕截图,则无法缩小问题范围。 e2e.ti.com/.../

    此致,
    Ryan