Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5729, TM4C123BE6PM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5729 主题中讨论的其他部件: TM4C123BE6PM
您好,
我在设计中使用了TM4C123BE6PM和MSP430FR5729微控制器。两个控制器都使用相同的电源供电。 它们通过UART直接相互通信。 在TM123 MICRO中。 我使用过UART7 (PE1,PE0)和FR MICRO。 使用UCA0 (WFP 2.0 ,WFP 2.1) UART。 但在测试过程中,我遇到了MODBUS轮询软件的'超时错误'问题。 我已经检查了我的连接意味着TX进入RX,RX进入TX进行串行通信。 是否有任何人对此问题有解决方案,然后PLS尽快回复。
REGADS,
Dipesh Karli