This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430典型编程时间... 4线? 2线?

Guru**** 2536040 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP-GANG, MSP430G2955, MSP430F5659, MSP430FR5959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580522/msp430-typical-programming-time-4-wire-2-wire

主题中讨论的其他部件:MSP-FETMSP-GANGMSP430G2955MSP430F5659MSP430FR5959

非常初步的设计阶段。  我以前没有MSP430经验,但我认为它将是我们项目的正确芯片。  我想决定是使用4线编程接口还是2线编程接口来设计它。  我知道2线需要更长的时间,但我发现除了"慢10倍"之外,没有提到实际时间。

是2秒还是0.2 秒?  还是2秒与20秒?  还是20秒与200秒?

我想节省主板空间并使用2线,但如果编程需要相当长的时间,我不想这样做。  我所说的不是原型数量,而是1000多个生产运行数量。

那么,您能否告诉我4线对2线的预期编程时间?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI MSP-FET的速度可在 www.ti.com/lit/slau278中找到

    Elprotronic / TI MSP-Gang的速度可在 http://www.ti.com/lit/pdf/slau358中找到

    可以通过此页面下载Elprotronic工具的速度 https://www.elprotronic.com/productdata (FlashPro-430 MSP-benchmarks.pdf)

    但是,用于MSP430器件的最快工具是我的SBW+(类似MSP组) 闪光灯,它可以为2xx器件写入高达48 KB/s的数据,为5xx器件写入高达200 KB/s的数据。 它是标准SBW接口,通过一条I/O线路进行扩展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Soli:
    您在帖子中提到的图片看起来是一个很酷的工具... 我能确切知道它是哪种工具以及如何购买吗? 我知道MSP-Gang,但这块主板看起来不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Soli,
    您在帖子中提到的图片看起来是一个很酷的工具... 我能确切知道它是哪种工具以及如何购买吗? 我知道 MSP-Gang ,但该主板看起来不同。[/QUOT]

    它是独立的闪光器(非调试器),与TI软件不兼容。 在操作系统端仅需要CLI (开放源代码)可执行文件,不需要dll/驱动程序/安装,Windows的(未签名) INF文件除外。 在43oh主题中记录了发展...

    http://forum.43oh.com/topic/2972-sbw-msp430f550x-based-programr/?page=4

    在上一张图片中,为2xx系列提供了不带熔丝熔断的版本。 对于2xx系列,带熔丝熔断的最终版本应与此类似...

    以下是详细的基准测试...

    功能 模式 单位
    中速 快速
    主设备MCLK 6. 12. 24岁 MHz
    目标设备MCLK 1.5 3. 6.
    最大SBW+ PIO频率 0.5 1.
    最大SBWTDIO (重置)频率 1.5 3. 6.
    最大SBWTCK (测试)频率 1. 4.
    MSP430x2xx闪存时钟 300 375 461.5 千赫
    SBW+数据传输 61. 122.1 244.1 千字节/秒
    MSP430G2955闪存写入 28.4 39. 48.3
    MSP430F5659闪存写入 51. 91.9 (1) 95.3 (1)
    MSP430F5659闪存智能写入 196.9 (1)
    MSP430FR5959 FRAM写入 50.6 101.1 202.
    闪存/ FRAM/RAM验证 55. 109.9 219.6
    MSP430F5659边际读取 72.8 73.2 73.4
    MSP430F5659 CRC计算 510.8 1017.7 2024.2
    FRAM/RAM快速写入(2) 11.1 22.1 44.2
    闪存/ FRAM/RAM快速读取(2) 9.5 19.1 38.2
    闪存/ FRAM/RAM快速验证(2) 9.1 18.2 36.3

    (1)写入速率不固定。 它是针对每个目标设备计算的。
    (2)标准SBW功能,不使用PIO线路(SBW+)。


    如有任何与闪光灯或购买相关的问题,请发送给我PM。