This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:校准;1pF的有功功率缩放因子与0.5C PF不同

Guru**** 2609775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578586/msp430f6779a-calibration-active-power-scaling-factor-for-1pf-is-different-compared-to-a-0-5c-pf

部件号:MSP430F6779A

我正在使用MSP430F779A和'emeter"示例代码(尽管映射到我的硬件配置)。

我正在使用GUI校准仪表。 我设置了:

电压= 246V
电流= 24A
PF = 1.
视在功率= 5.91kW
有功功率= 5.91kW
无功= 0kW

然后,我根据参考仪表进行校准,有效功率缩放系数为2207,相位缩放系数为397。

然后,我检查了6uH + 1K负载的值,发现我必须将有功功率缩放系数更改为4553,并将相位更改为253。

所以我的问题是,我应该怎么做才能确保这些值始终准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!

    首先,我建议您仔细遵循6.3 第3节中的校准说明,使用 MSP430F677x(A) 应用说明实施三相电子瓦时计。

    通常,您只需校准仪表一次。 按照校准说明进行操作后,您需要捕获最终的校准系数。 假设您记录了这些值,然后对板进行了重新编程,这会将校准值重置为默认值。 在GUI中,您可以重新输入记录的校准因子和功率值(例如 V,I,PF,有功功率等)应与您之前完成校准时几乎完全相同。 如果您希望在完成校准后使用仪表,请不要担心缩放系数。 功率值非常重要。

    此外,您的第一个负载似乎是纯电阻性的(无无功功率),但您的第二个负载具有一些电感和电阻,将引入一些无功功率。 这就是由于电压和电流之间的相位发生变化且活动功率降低,因此缩放系数发生变化的原因。

    希望这是有道理的。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    感谢您的回复。

    我们清楚地知道,我在 1K负载,246V,24A和0 % 相移时遵循了这些说明。 然后,我将其输入到'手动校准'部分,更改错误%,以确保功率值正确。

    然后,如果我将设置更改为显示1K + 3H负载,则GUI上的功率因数,有功功率和无功功率都是错误的,而不是连接到同一设置的参考仪表。

    此致,

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jack,您好!

    完成电压和电流增益校准步骤后,您是否完成了激活的功率增益校准步骤,然后完成了相位校正步骤? 引入无功负载时,如果未正确校准EVM,结果将不正确。 您的电源是否允许您指定电压和电流之间的相移? 如果没有,您需要一个可以执行此操作的系统。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我有一个可以整合相位转换的设置。

    我做以下工作:

    1.使用%错误方法校准电压和电流。

    2.使用%错误方法校准有功功率。

    现在我更改设置并查看它是否正确....纯电阻负载是正确的,纯电容负载是正确的。

    然后,我更改为感应负载... 电压和电流正确,有功功率正确。 但是,无功功率过低 ,因此功率因数过高,大约为0.15。

    好像我也需要校准无功功率,但不能。"

    谢谢!

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!

    感谢您提供更多详细信息。 我看到您正在执行电压/电流校准,然后执行有源功率校准,但我看不到您正在执行SLAA577G 应用注释中所述的第6.3 .3.2 节中的相位校正校准。 这将解释为什么您看到感应(反应性)负载的错误结果。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序