我正在使用MSP430F779A和'emeter"示例代码(尽管映射到我的硬件配置)。
我正在使用GUI校准仪表。 我设置了:
电压= 246V
电流= 24A
PF = 1.
视在功率= 5.91kW
有功功率= 5.91kW
无功= 0kW
然后,我根据参考仪表进行校准,有效功率缩放系数为2207,相位缩放系数为397。
然后,我检查了6uH + 1K负载的值,发现我必须将有功功率缩放系数更改为4553,并将相位更改为253。
所以我的问题是,我应该怎么做才能确保这些值始终准确?