This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F4152:MSPMSP430F4152闪存读写问题

Guru**** 2532320 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579609/ccs-msp430f4152-problem-about-mspmsp430f4152-flash-reading-and-writing

部件号:MSP430F4152

工具/软件:Code Composer Studio

Msp430f4152具有256字节的闪存。地址分为0x1000到0x10ff,分为四个部分A,B,C,D,0x1000~0x103F; 0x1040~0x107F;0x1080~0x10BF;0x10C0~0x10FF。

0x10C0~0x10FF的最后一段无法写入,写入后读出为0xff,其他部分正常。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下,句段A处于锁定(保护)状态。 不知道F4xx,但F2xx使用此段作为出厂校准常数。 要擦除/写入,必须先解锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin,您好!

    从用户指南中,应该可以在没有任何解锁机制的情况下写入A段(0x10C0-0x10FF)。 仅其他4xx设备需要解锁。

    让我在工作台上快速检查一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin,您好!

    我已在工作台上检查了F4152,需要按照上述方法清除Locka钻头。
    文件似乎前后不一致,没有提到F4152的这一程序。
    我会处理这个问题。

    此致
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lukas,
    谢谢,我参考了MSP430x4xx系列用户指南。 F4152 Locka位需要清除,我能理解?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,没错。