This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:使用外部直流电源时XDS100V2错误-1170 @ 0x0

Guru**** 2533760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579491/ccs-msp432p401r-xds100v2-error--1170-0x0-while-using-external-dc-power-supply

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我能够使用XDS100V2成功地对MSP432进行编程,同时使用USB电缆为启动板供电。  我将3.3V引脚桥接至另一侧供电,一切都很好。  但是,当我为3.3V插头提供3.3V电流限制为1安培时,我收到错误-1170。  确切的错误消息是:

CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真包6.0 .504.1) 无法连接。 这可能是由于器件已进入低功耗模式并禁用JTAG引脚造成的。 您可以选择切换重置或尝试使用SWD。  

我尝试将调试开关切换至两侧,我尝试加载的程序是代码沉稳工作室中包含的标准闪烁程序。 我用DMM检查了主板的供电电压,USB和外部电源都提供了大约3.3V电压。  我尝试更改目标配置设置中的所有设置(当然是随机的)。  

目前,我不知道还有什么可以尝试的,感谢任何帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否连接了接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确实这样做了,由于某种原因,我无法在开发板(版本B)上使用它,但是当我在我的定制PCB上尝试它时,它工作正常,所以我们都很好