请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
我能够使用XDS100V2成功地对MSP432进行编程,同时使用USB电缆为启动板供电。 我将3.3V引脚桥接至另一侧供电,一切都很好。 但是,当我为3.3V插头提供3.3V电流限制为1安培时,我收到错误-1170。 确切的错误消息是:
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真包6.0 .504.1) 无法连接。 这可能是由于器件已进入低功耗模式并禁用JTAG引脚造成的。 您可以选择切换重置或尝试使用SWD。
我尝试将调试开关切换至两侧,我尝试加载的程序是代码沉稳工作室中包含的标准闪烁程序。 我用DMM检查了主板的供电电压,USB和外部电源都提供了大约3.3V电压。 我尝试更改目标配置设置中的所有设置(当然是随机的)。
目前,我不知道还有什么可以尝试的,感谢任何帮助。