请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
线程中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LP, MSP-EXP430FR6989, MSP-EXP430FR4133, MSP-EXP430FR5994我一直在研究TI launchpad开发套件,但我不确定我的应用应该关注哪些规格。 我的应用是:我有两个TTL脉冲源,频率为~10MHz。 我希望能够触发一个计数器,该计数器同时计算来自两个信号的脉冲数,直到触发停止计数。 然后我想能够获得来自两个源的脉冲数的比率并获得该比率。 我主要关注的是,这些启动板设备能否以这种高频率计算脉冲。 我应该关注哪些规格,以确保我的设备能够计数此频率的脉冲? 如果您认为某个设备最好,您会提出什么建议?