This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微控制器选择问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP-EXP430FR6989, MSP-EXP430FR4133, MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578752/microcontroller-selection-issue

线程中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430FR6989MSP-EXP430FR4133MSP-EXP430FR5994

我一直在研究TI launchpad开发套件,但我不确定我的应用应该关注哪些规格。 我的应用是:我有两个TTL脉冲源,频率为~10MHz。 我希望能够触发一个计数器,该计数器同时计算来自两个信号的脉冲数,直到触发停止计数。 然后我想能够获得来自两个源的脉冲数的比率并获得该比率。 我主要关注的是,这些启动板设备能否以这种高频率计算脉冲。 我应该关注哪些规格,以确保我的设备能够计数此频率的脉冲? 如果您认为某个设备最好,您会提出什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于FRAM器件,最大计时器输入时钟频率为16 MHz,对于F5xx/6xx闪存器件,最大计时器输入时钟频率为25 MHz,但对于两者,输入捕获计时为20 ns。 您需要运行一些基准测试以确保这对您的应用程序足够,否则LaunchPad变体的选择取决于其他系统要求。 您可以使用MSP-EXP430F5529LP以获得更高的CPU速度和USB,使用MSP-EXP430FR6989或MSP-EXP430FR4133以获得FRAM和USB,或使用MSP-EXP430FR5994以获得FRAM和LEA。

    此致,
    Ryan