This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:"FAST"启动板上的启动时间示例

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578313/msp430fr2311-fast-boot-time-example-on-launchpad

部件号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430FR2311

大家好,  

请您是否准备好在      FR2311 启动板上显示“快速启动时间”(大约2 MS或更高)的示例?  

我在等待套件进行自我测试 ,并让客户在 17 MS 启动时间方面遇到麻烦。  

 欢迎您提供任何帮助  

谢谢你  

再见

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlo,您好!

    下面是一些类似的主题:

    e2e.ti.com/.../
    e2e.ti.com/.../10.848万
    e2e.ti.com/.../16.9667万

    另请参阅数据表的图5-4。 总之,以下是要考虑的步骤:

    1. VCC上升(时间取决于电源和电容器)
    2. Bor释放(10毫秒,但仅涉及VCC降至VBOR以下后的时间,而不是冷启动)
    3.低级启动代码(MCLK正在运行。)
    4.检查Bootstrap Loader条目序列
    5.在重置向量处开始执行用户代码(到目前为止,最多为3毫秒)
    6. C启动(包括在_c_int00中从boot_special .c:stack_init(),_system_pre_init()以及可能的_auto_init()进行自定义)
    7.主要的第一项声明()

    下面是我使用MSP-EXP430FR2311从冷启动运行msp430fr231x_1.c的屏幕截图,尽管位切换是main()中的第三个C命令,但它仍然显示~500 us启动时间。



    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan,

    非常感谢

    请提供 您提到并测试的代码msp430fr231x_1.c :您可以确认我从哪里获得它吗?   

    所以我会尝试相同的方法

    谢谢你

    再见

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在产品的Tools & software (工具和软件)页面中,代码示例软件包: www.ti.com/.../slac708

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan
    感谢您的确认,我将在未来的一天进行测试,并提供给您反馈
    谢谢你
    再见
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan,  

    请两 次确认 引导 顺序,以及您提到的两个步骤(步骤3和步骤4):

    -->3. 低级启动代码(MCLK正在运行。)  :

    抄送 您能提供更多的详细信息,说明您对此的理解吗?  是否正在载入校准数据?  那么,C客户代码不能接触到什么?


    --> 4. 检查Bootstrap Loader条目顺序–  

    您的 意思是设备 将检查是否 必须在“不是”上输入BSL?   

    非常感谢

    再见

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carlo,

    3.这与启动CPU/MCLK至其初始值以便正确操作指令有关,客户不能更改。
    4.是的,这种方法很快就完成了,不会消耗很多周期。 客户不能再次更改它。

    此致,
    Ryan