This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:可疑的内存损坏问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578343/msp430g2553-suspicious-memory-corruption-issue

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部分:MSP-Gang

您好,

我的一位客户成功地通过MSP-Gang计划对MSP430G2553进行了编程,如下所示:

但是,当他们将MSP430安装在板上并且它未通过功能测试时。 当他们尝试回读并对内容进行比较时。 他们发现与原始二进制文件相比存在差异,如下所示:

一直在尝试 使用第二  个MSP430,仍然相同:

这是否表示闪存损坏? 该地址的信息代表什么?

我是否应发回FA请求?

到目前为止的观察之一是,只有当他们尝试重新编程MSP430以进行固件更新时,才会出现此问题。

如果他们使用的是新的MSP430 (以前从未进行过编程),则可以获得正确的内容。  

任何建议都很有帮助。

此致,

公里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KPK:

    这是从0x1000h到010FFh存储的信息存储器,MSP组设置(请参见:内存选项->所有内存)正在删除信息存储器段A,该段包含为DCO和ADC10存储的校准数据。 这些是每个MSP430的特定值,这些值在生产过程中编程,并且在重新编程器件时删除时无法恢复。 请将"内存"选项更改为"仅主内存"。

    此致,
    Ryan