This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430BQ1010:MSP群组编程器和不同的图像

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591803/ccs-msp430bq1010-msp-gang-programmer-and-different-images

部件号:MSP430BQ1010

工具/软件:Code Composer Studio

如果在某处得到了回答,我会提前道歉-我看了看,但没有找到任何确定的...

我们正在进行一个多MSP430项目,希望以一种可重现的方式尽可能高效地将图像部署到所有芯片。  显然,群组编程器看起来很诱人,在某些测试配置中,所有MSP都将运行相同的映像,因此这显然是有效的。  但是,在最终配置中,每个MSP构成单独子系统的核心,并将运行不同的映像。  

因此,我的问题是针对任何对组编程器脚本功能有经验的人: 它是否足够强大,可以编写简单的脚本,基本上选择输出1的图像,只选择输出1,部署,选择输出2的图像,只选择输出2,部署,冲洗重复....?  这似乎很容易被剧本化,但魔鬼总是隐藏在细节中。  我对直接对DLL编程绝对不感兴趣-我认为这条路的复杂性会使我们陷入“不值得麻烦”的领域。  

提前感谢您的任何提示!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffrey,

    我认为,使用脚本+不同的配置文件应该可以实现这一点。

    配置文件包含.mspgangproj文件中用于项目的配置信息(例如,启用了哪些目标),文件名等。 您可以在交互模式下使用MSP-Gang GUI创建一个程序,方法是在项目中设置所需的一切(设备,内存设置,文件到程序的路径,启用的目标),然后选择“文件”>“项目另存为...” 我建议您为所需的每个单独映像创建一个单独的项目配置文件,并为每个映像启用不同的目标-确保您提供.mspgangproj文件名称,以指明正在编程的目标。

    在拥有所有所需的.mspgangproj文件后,可以编写脚本。 可以在脚本中使用F_LOADCONFILE,指定要打开的.mspgangproj。 您应该能够将一系列这些命令与您创建的不同.mspgangproj文件一起使用,以便能够将单独的代码图像编程到单独的设备中。

    我希望这有助于您指明正确的道路。 有关详细信息,请参阅MSP-Gang用户指南 www.ti.com/.../slau358

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffrey,

    这是否回答了您的问题? 是否仍需要更多帮助?

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Jeffrey Christope"]

    如果在某处得到了回答,我会提前道歉-我看了看,但没有找到任何确定的...

    我们正在进行一个多MSP430项目,希望以一种可重现的方式尽可能高效地将图像部署到所有芯片。  显然,群组编程器看起来很诱人,在某些测试配置中,所有MSP都将运行相同的映像,因此这显然是有效的。  但是,在最终配置中,每个MSP构成单独子系统的核心,并将运行不同的映像。  

    [/引述]

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/35.6108万/1985611#1985611</s>198.5611万 198.5611万