部件号:MSP430BQ1010
工具/软件:Code Composer Studio
如果在某处得到了回答,我会提前道歉-我看了看,但没有找到任何确定的...
我们正在进行一个多MSP430项目,希望以一种可重现的方式尽可能高效地将图像部署到所有芯片。 显然,群组编程器看起来很诱人,在某些测试配置中,所有MSP都将运行相同的映像,因此这显然是有效的。 但是,在最终配置中,每个MSP构成单独子系统的核心,并将运行不同的映像。
因此,我的问题是针对任何对组编程器脚本功能有经验的人: 它是否足够强大,可以编写简单的脚本,基本上选择输出1的图像,只选择输出1,部署,选择输出2的图像,只选择输出2,部署,冲洗重复....? 这似乎很容易被剧本化,但魔鬼总是隐藏在细节中。 我对直接对DLL编程绝对不感兴趣-我认为这条路的复杂性会使我们陷入“不值得麻烦”的领域。
提前感谢您的任何提示!
Jeff