您好,
IM遵循TI提供的应用说明Slaae25。 使用msp430fr2355构建单芯片脉搏氧饱和度计。
我使用了文档中提供的代码。 在GUI上获取的输出下方附加IM。
以及我们开发的用于与MSP430expfr2355评估板接口的碎片。
PPG信号无法清晰查看,输出已饱和。 指引我走错了。
应用说明:Slaae25.pdf








This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
IM遵循TI提供的应用说明Slaae25。 使用msp430fr2355构建单芯片脉搏氧饱和度计。
我使用了文档中提供的代码。 在GUI上获取的输出下方附加IM。
以及我们开发的用于与MSP430expfr2355评估板接口的碎片。
PPG信号无法清晰查看,输出已饱和。 指引我走错了。
应用说明:Slaae25.pdf








您好,
上述疑问已向我澄清。
就硬件而言,交叉验证了其中的每一件事,并调试了所有可能的错误。
除了我们在TIA中使用1pF反馈电容而不是3pF (推荐)。
使用1pF反馈电容可提供稳定的输出,GUI上无手指时的平信号,输出一致。 但手指输出不一致。
由于没有3pF电容,我进行了3 1pF电容的并联连接,但这并没有产生任何差异,而是使输出更加不稳定,即使在没有手指的情况下也无法预测。(在1pF电容下稳定)
TI提供的代码将按原样使用,但仍然没有一致的输出。
请帮助。
输出,带1pF反馈电容器,用于TIA。
没有手指时

存在输出WHENC手指
读数1;


读数2.

读数3.

输出3pF。
读数1.



读数2.

谢谢!
我按照您的建议操作,这是我获得的电压波形。
通道1 (黄色)代表OA20处的电压,并与地线重新连接。 低电压= 1.2V 高电压= 3.5V
通道2 (蓝色)代表OA2处相对于 接地的电压。 Vlow (低电压)=485mV Vhigh (高电压)=-190mV
数学函数是Channel1 - Channel2 (两个电压之间的差值)。 Vlow (低电压)=715mV Vhigh (高电压)=3.54V
电流ID Idlow =.715mA Idhigh = 3.54mA
OA2-处的电压应是483mV的恒定值,其输出应接近该值。
您能否解释为什么它低于该值?
如何使用这些数据来比较GUI上转换的ADC输出? 我的下一步应该是什么。
相应的GUI。
请指导
您好,
我在获取稳定的PPG波形时遇到了困难,在某些情况下,我获得了完美的波形,而在另一些情况下,我没有获得波形。 我认为这是由于自组装的SpO2指夹。 于是我换了一个商用SpO2指夹,但没有任何效果。 我将连接以前使用过的系统和当前系统。 请建议我还应做些什么。
这是带有商用探头的系统。
这是自组装的SpO2探头。
即使IAM使用商业SpO2指夹,也会输出这些信号。
谢谢。