This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7641万A:端口1中具有msp430f6.7641万a的集成EEPROM

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1096351/msp430f67641a-intergrate-eeprom-with-msp430f67641a-in-port-1

部件号:MSP430F6.7641万A
主题中讨论的其他部件: MSP430F6.7651万A

大家好

我使用连接EEPROM  

端口1.4 == EEPROM SDA PIN  

端口1.5 == EEPROM SCL PIN  

因为我使用8 com LCD USB_B I2C作为LCD Com引脚  

请如何配置/多路复用端口1.4 和1.5 作为i2c引脚通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gulshan Dhiman,

    我建议阅读 MSP Academy:I2C Communication。 要具体回答您的问题,请查看代码示例 msp430fr243x_eusci_i2c_standard_slaver.c.中的函数initgPIO()此功能设置PxSEL0和PxSEL1寄存器以将I2C外设连接到引脚。 您可以根据数据表中的表6-19确定如何设置PxSELy。

    希望这会有所帮助。

    最佳,

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的控制器是msp430f6.7641万a  

    我的问题是,在msp430f6.7651万a中,端口1.4 和端口1.5 作为UART/SPI通信工作,因此我如何将此引脚迁移为i2c通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gulshan Dhiman,

    您能否说明您正在尝试配置哪个部件? 您已在上面的帖子中列出到。  

    此外,这些器件都不能将UART,SPI或I2C路由到这些引脚,请参见数据表中的表4-3。  

    请仔细检查所有内容,确保我们指的是相同的内容吗?

    此致,

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F6.7641万A是我的部件号  

    27 == WFP 1.4 RD/PM_UCA1RXD/PM_UCA1SOMI/LCDREF/R13

    28 == 1.5 /PM_UCA1TXD/PM_UCA1SIMO/R23 29LCDCAP/R33 30WFP 8.4 /1.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 不幸的是eUSI_A不支持I2C通信。 请参阅数据表中的表6.12 12。 您必须找到一个使用eUSI_B进行I2C通信的引脚。

    此致,

    Evan