This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用Spy-Bi-Wire在~Ω RST上的电容器

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1095477/capacitor-on-rst-using-spy-bi-wire

部件号:MSP430F5329

我在新主板上有一些问题。 我已经在许多其它板上使用了5329,使用推荐的2.2nF电容器和47k上拉电容器。 使用2线JTAG进行编程可与旧的FET430UIF (灰色框1)和新的FET430UIF (黑色圆角框1)一起使用。

但是,在这种新设计中,它显示'evice not found (未找到设备)'(并且在示波器中,信号*路*太圆)。 从原理图中可以得出UIF输出阻抗为100欧姆。 在这条线上,我有:

-关于UIF至主板的AWG 24电线的10 cm (盒式连接器);

- A WE 8240.2304万 ESD抑制器(1MHz时最大17pF);

滤波电容器(陶瓷EIA0603 SMD);

- BC817 BJT (从主管进行外部重置)。 我估计了一些pF的收集器电容(数据表显示为3pF典型值)。 主管主动将基地拉下来;

关于MCU 0.15 mm 跟踪的10 cm (它有点长,但应该起作用);大约10pF?

移除电容器可使SBW完美工作,但当然,没有过滤任何噪声浮入板中;由于它是全桥电机控制器,我担心;

推荐的解决方案是什么? 我可以尝试使用较小(例如1或1.5nF)的电容器,但作为过滤器是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要更高的上限值(比建议的1nF高),则使用最低的SBW速度(PC端的所有TI软件都有此选项)。

    如果即使使用最慢的SBW接口,设备也无法闪存,则您可以修改您的主板,将重置引脚上的盖子与SBW...

    e2e.ti.com/.../64.7971万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将进行一些测试。 在…的答案中,我看到1k隔离电阻 这实际上是在数据表/应用注释/参考设计中的任何地方建议的,还是仅仅是经验中的实用解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在Elprotronic手册 https://content.elprotronic.ca/docs/Manual-USB-MSP430-Prg.pdf 中...