我在新主板上有一些问题。 我已经在许多其它板上使用了5329,使用推荐的2.2nF电容器和47k上拉电容器。 使用2线JTAG进行编程可与旧的FET430UIF (灰色框1)和新的FET430UIF (黑色圆角框1)一起使用。
但是,在这种新设计中,它显示'evice not found (未找到设备)'(并且在示波器中,信号*路*太圆)。 从原理图中可以得出UIF输出阻抗为100欧姆。 在这条线上,我有:
-关于UIF至主板的AWG 24电线的10 cm (盒式连接器);
- A WE 8240.2304万 ESD抑制器(1MHz时最大17pF);
滤波电容器(陶瓷EIA0603 SMD);
- BC817 BJT (从主管进行外部重置)。 我估计了一些pF的收集器电容(数据表显示为3pF典型值)。 主管主动将基地拉下来;
关于MCU 0.15 mm 跟踪的10 cm (它有点长,但应该起作用);大约10pF?
移除电容器可使SBW完美工作,但当然,没有过滤任何噪声浮入板中;由于它是全桥电机控制器,我担心;
推荐的解决方案是什么? 我可以尝试使用较小(例如1或1.5nF)的电容器,但作为过滤器是否有效?