This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:温度补偿

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1093161/msp430fr6047-temperature-compensation

部件号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他部件:TIDM-1019

尊敬的团队:

程序没有温度校准段。

但是我在e2e.ti论坛上看到了一些屏幕截图,它们都有。

是否不需要温度校准?

是否有任何帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OOMAR您好,

    是的,默认示例代码不包括温度 校准功能。

    我们提供了生成校准表的工具,该表需要用户校准。

    实际上,许多用户会自行设计他们的校准表,他们只使用dTOF和AbsTOF数据。

    谢谢!

    此致

    强生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johnson:

    感谢您的回复,

    TI设计:TIDM-1019 -水流量测量的超声波感应子系统参考设计

    "算法对温度变化不敏感"

    我不是完全不知道,这是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OOMAR您好,

    我们使用交叉相关算法来计算dTOF时间,因此温度变化将影响传感器的波形(如振幅),但这对算法的影响很小,因此我们的算法对温度不敏感。
    但是,温度会影响声波的传输速度。 对于此问题,一些客户需要校准它,尤其是在热表应用中。

    谢谢!

    此致

    强生