This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A演示UAR回波示例

Guru**** 2583585 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1098247/msp430f5438a-msp430f5438a-demo-uar-echo-exampla

部件号:MSP430F5438A

您好,

我具有带 MSP430F5438A的收发器评估板TrxEB印刷电路板修订版1.7。

我已构建(成功编译) TI UART示例 main_msp430F5438A_uscia0_UART_01.c

//******************************************************************************
//   MSP430F543xA Demo - USCI_A0, 115200 UART Echo ISR, DCO SMCLK
//
//   Description: Echo a received character, RX ISR used. Normal mode is LPM0.
//   USCI_A0 RX interrupt triggers TX Echo.
//   Baud rate divider with 1048576hz = 1048576/115200 = ~9.1 (009h|01h)
//   ACLK = REFO = ~32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO = 32 x ACLK = 1048576Hz
//   See User Guide for baud rate divider table
//
//                 MSP430F5438A
//             -----------------
//         /|\|                 |
//          | |                 |
//          --|RST              |
//            |                 |
//            |     P3.4/UCA0TXD|------------>
//            |                 | 115200 - 8N1
//            |     P3.5/UCA0RXD|<------------
//
//   M. Morales
//   Texas Instruments Inc.
//   June 2009
//   Built with CCE Version: 3.2.2 and IAR Embedded Workbench Version: 4.11B
//******************************************************************************

#include <msp430.h>

int main(void)
{
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT

  P3SEL = 0x30;                             // P3.4,5 = USCI_A0 TXD/RXD
  UCA0CTL1 |= UCSWRST;                      // **Put state machine in reset**
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA0BR0 = 9;                              // 1MHz 115200 (see User's Guide)
  UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 115200
  UCA0MCTL |= UCBRS_1 + UCBRF_0;            // Modulation UCBRSx=1, UCBRFx=0
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  UCA0IE |= UCRXIE;                         // Enable USCI_A0 RX interrupt

  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, interrupts enabled
  __no_operation();                         // For debugger
}

// Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void USCI_A0_ISR(void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(USCI_A0_VECTOR))) USCI_A0_ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
{
  switch(__even_in_range(UCA0IV,4))
  {
  case 0:break;                             // Vector 0 - no interrupt
  case 2:                                   // Vector 2 - RXIFG
    while (!(UCA0IFG&UCTXIFG));             // USCI_A0 TX buffer ready?
    UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;                  // TX -> RXed character
    break;
  case 4:break;                             // Vector 4 - TXIFG
  default: break;
  }
}

我希望这个程序能响应一个字符。 但我没有得到字符的回应。

我的Windows笔记本电脑上有以下设备驱动器。

我正在设置Tera Term设置,如下所示:

我编译并运行了CCS程序 main_msp430F5438A_uscia0_UART_01.c,如下所示:

CCS终端出现以下错误:

如何修复此CCS终端错误并使此UART串行程序与字符相呼应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能使用TeraTerm和CCS终端。 您收到错误,因为COM5已在Teraterm中打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我结束了Tera学期并运行了课程。

    现在CCS未给出COM5错误。 但它不会响应我键入CCS终端的任何字符。

    如何获得char的回声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该正常工作。 启动板通常会打开两个COM实例,您可以尝试另一个。 它还有助于使用作用域来验证您是否确实在发送某些内容。 如何设置launchpad跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将开关S1设置为UART,并将开关S2设置为启用,如下图/照片所示:

    是否要设置其它跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将哪个针脚连接到示波器的数字探针?

    哪些引脚#是哪些(输入,输出,CTS,RTS,RXD, TxD等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在将WFP 3.4 (UCA0TXD)和3.5 (UCA0RXD)连接到Scope。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,当您从终端程序按计算机上的某个键时,您是否在3.5 上的范围上看到响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,我在示波器上没有看到任何信号。

    我正在查看 SmartRFUsersGuide.pdf (SWRU294A),表9第24页。

    在表9的中间, MSP430列(最左列)中的WFP 3.5 显示在1.9 引脚列(最右列)中。

    如下图所示,在页面底部的第23页上,将显示以下端口。

    哪个是1.9 引脚? 10个端口中的每个端口上只有8个针脚。 这些端口的针脚如何编号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要修改程序以使用不同的USCSI:

    请注意,它使用引脚5.6 和5.7 进行UART连接。 此外,您的开关错误。请查看主板的用户手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么UART开关错误?

    我是按照表4行事的。

    哪一部分(第?页,图? 表?) 您要求我查看的用户手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。