请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 主题中讨论的其他部件: MSP-FET
说明
我在使用MSP430F5529 MCU的EZ-FET Lite开发板上制作产品时,发生了一些错误,并且5529的JTAG被锁定。 现在,我想通过MSP-FET连接开发板,以便通过UART BSL模式解锁JTAG,但遇到了错误。 "[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的ACK值"
硬件连接
| 目标msp430f5529 MCU | MSP-FET |
| VCC | VCC_TOOL (PIN2) |
| 接地 | 接地(引脚9) |
| 1.1 | UART_TXD (引脚12) |
| 1.2 | UART_RXD (引脚14) |
| RST/NMI/ SBWTDIO (引脚76) | RST (引脚11) |
| 测试/SBWTCK (引脚71) | 测试(PIN8) |
已用命令
BSL-Scripter.exe script_5xx_uart.txt
script_5xx_uart.txt的内容
// //Script example 6xx UART BSL //Device tested: MSP430F6459 //Comm Bridge used: MSP-BSL Rocket // //Download the blink application //through UART BSL // LOG MODE 5xx UART COM10 9600 MASS_ERASE DELAY 2000 //gives the wrong password to //mass erase the memory RX_PASSWORD .\pass32_wrong.txt RX_PASSWORD .\pass32_default.txt RX_DATA_BLOCK .\blinkLED_f5529.txt SET_PC 0x4400
错误截屏

我的问题
1. MSP430F5529上是否提供UART BSL? 我得到了相互冲突的结果。


2.如果是,如何设置? UART波特率是否应设置为9601?