This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:如何通过MSP-FET使用msp430f5529 MCU进入UART BSL模式?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1097484/msp430f5529-how-to-enter-uart-bsl-mode-with-msp430f5529-mcu-by-msp-fet

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

说明

我在使用MSP430F5529 MCU的EZ-FET Lite开发板上制作产品时,发生了一些错误,并且5529的JTAG被锁定。 现在,我想通过MSP-FET连接开发板,以便通过UART BSL模式解锁JTAG,但遇到了错误。  "[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的ACK值"

硬件连接

目标msp430f5529 MCU   MSP-FET
VCC VCC_TOOL (PIN2)
接地 接地(引脚9)  
1.1 UART_TXD (引脚12)
1.2 UART_RXD (引脚14)
RST/NMI/ SBWTDIO (引脚76) RST (引脚11)
测试/SBWTCK (引脚71) 测试(PIN8)

已用命令

BSL-Scripter.exe script_5xx_uart.txt
script_5xx_uart.txt的内容
//
//Script example 6xx UART BSL
//Device tested: MSP430F6459
//Comm Bridge used: MSP-BSL Rocket
//
//Download the blink application
//through UART BSL
//
LOG
MODE 5xx UART COM10 9600
MASS_ERASE
DELAY 2000
//gives the wrong password to
//mass erase the memory
RX_PASSWORD .\pass32_wrong.txt
RX_PASSWORD .\pass32_default.txt
RX_DATA_BLOCK .\blinkLED_f5529.txt
SET_PC 0x4400

错误截屏

我的问题

1. MSP430F5529上是否提供UART BSL? 我得到了相互冲突的结果。

2.如果是,如何设置? UART波特率是否应设置为9601?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为目前您只能使用USB访问它:

    原因是将占用的闪存设为最小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG锁定时,是否有任何方法可在UART BSL模式之间切换USB BSL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fan,

    很抱歉,这是不可能的。 因为其中没有UART BSL代码。

    我建议您尝试使用CCS解锁设备。 它可以保存您的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图中的选项在我的CCS上不可单击。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,范先生,

    我仔细检查F5529,如果它在没有密码的情况下被锁定,您只能使用USB BSL解锁它。

    Eason