This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:是否可以使用模拟前端测量水流量@2MHz?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1098182/evm430-fr6043-is-it-possible-to-use-the-analog-front-end-for-water-flow-measurements-2mhz

部件号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他部件:TIDM-0.2005万MSP430FR6043

问候,

由于板载放大的可能性,我们选择了该主板,而不是6047。 因此,我不想按照TIDM-0.2005万的建议取消AFE (如果我理解正确)。

是否有办法修改PCB以使用AFE (例如2MHz)进行水流量测量?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Recep,

    是的,请参阅 优化超声波感测计量参考指南中的第3节了解水量测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜这个程序就是你的意思。

    第3个条目意味着切断整个模拟前端的电源。这不是我想要的。

    或者我错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以几百千赫兹进行气体流量测量时,需要放大模拟前端。 对于水流量测量,通常不需要额外放大;MSP430FR6043中的PGA足够了,因此在大多数使用情况下,EVM上的模拟前端被绕过。

    您将发现的问题是气体传感器的AFE上存在低通滤波和阻抗匹配。 您需要修改U10周围的反馈组件,并在原理图上将滤波器上的值更改为U8和U9之间。