请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:EVM430-FR6043 主题中讨论的其他部件:TIDM-0.2005万, MSP430FR6043
问候,
由于板载放大的可能性,我们选择了该主板,而不是6047。 因此,我不想按照TIDM-0.2005万的建议取消AFE (如果我理解正确)。
是否有办法修改PCB以使用AFE (例如2MHz)进行水流量测量?
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问候,
由于板载放大的可能性,我们选择了该主板,而不是6047。 因此,我不想按照TIDM-0.2005万的建议取消AFE (如果我理解正确)。
是否有办法修改PCB以使用AFE (例如2MHz)进行水流量测量?
提前感谢!
您好,Recep,
是的,请参阅 优化超声波感测计量参考指南中的第3节了解水量测量。