主题中讨论的其他部件:CCStudio
我刚刚将CCS从V10升级到V11。 安装似乎正常,但给我留下了一个问题,我不确定如何解决。
任何重建项目的尝试都显示该项目存在一个错误;
此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- GNU_Mitto 9.3 .1.11 :系统有限公司[MSP430].....
我眼前的想法是GCC工具链不是作为升级的一部分安装的,因此我继续安装了最新的GCC, 它似乎是9.3 .0.31 -比它报告的项目创建时使用的版本旧(我假定这是在升级过程中重新创建的)。
我不确定如何解决这个问题。 GCC CCS.CCS 1.11 不会出现在9.3 11目录中的任何位置,也没有任何指示如何获取它。 但现在项目已使用此版本'创建',我需要降级该版本。 什么是1.11 0.31 ?如何说服9.3 可以使用9.3 .?
此致
Andrew